This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9116万:输出电流容差与温度

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571434/tlc59116-output-current-tolerance-vs-temperature

部件号:TLC5.9116万

是否有关于输出电流如何随温度变化的数据或信息?  

数据表仅提供Tj = 25°C时的输出电流误差数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    从典型的单位来看,当温度从-40C变为105C时,电流可升至5 %。