This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.888万:UCC2.888万 CCM操作

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571879/ucc28880-ucc28880-ccm-operation

部件号:UCC2.888万
主题中讨论的其他部件: UCC2.8881万PMP2.0106万

您好;应用程序团队;

我的客户正在检查UCC2.888万作为 应用的辅助电源。

请告诉我客户的以下问题。

-此部件同时运行DCM或CCM模式。

  我们是否可以在强制CCM模式下使用此部件?   如果可能,实现 该目标的方法是什么?

-客户A应用是回扫操作中的VIN=200-300V直流和VO=12V/IO=150-300mA (IO最大值尚未修复)。

  此零件是否可用?  

此致,

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Someno-san,

    感谢您对UCC2.888万的关注。 请给我们一些时间来研究您的问题,我们将很快为您和您的客户提供答案。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Someno-san,

    UCC2.888万只能在最大输出功率/电流和低输入电压下在强制CCM模式下工作。 当负载降低时,操作将从CCM移至DCM。  一般而言,高输入电压也会将其从CCM移至DCM,但您的输入范围相对较窄,因此在最大负载下,它仍可能保持在CCM中。   由于开/关控制方法,此IC不能在较轻负载下进入DCM。  

    要强制CCM处于最大负载(低端),回扫变压器初级电感的选择值必须足够高,以便在最大接通时间(ton_min)结束时,初级电流达到电流限制ILIMIT 此外,辅助电流在最小关闭时间tOFF_MIN结束之前不能达到零 由于接通和断开时间以及初级电感和ILIMIT阈值的各种容差随接点温度的变化而变化,因此这种情况难以管理。 这种情况只能在最低的线路电压下持续,并且VFB始终低于1V (VFB_TH),这意味着在最大负载电流下必须允许输出电压下降到低于额定调节的水平。   在所有组件的标称值下,这可能会成功,但如果组件的值接近其最小/最大限值,则可能无法保持在CCM中。

    在功率级别方面,12V x 0.15A = 1.8W,在UCC2.888万能力范围内。 但是,3.6W时的较高功率级别高于UCC2.888万能力。  在这种情况下,UCC2.8881万更适合3.6W负载水平。  一旦输出电流最终确定在150mA和300mA之间,可以根据电流限制和温升考虑因素选择UCC2.888万或UCC2.8881万。

    通过搜索TI网站“应用和设计”页面,我找到了一些在回扫配置中使用UCC2.888万和UCC2.8881万的参考设计。 参考设计PMP2.0106万是~2.18W从270V直流至410V直流输入的回扫示例。 这与您的要求不同,但可以根据您的输入范围修改此概念。  这些输出可以合并为单个12 V输出。 单击此链接http://www.ti.com/tool/PMP2.0106万?keyMatch=UCC28880&tisearch=tidesigns 查看2.888万查看文件。

    如果您的功率级别设置为3.6W,则使用UCC2.8881万的TIDA-0.0708万可能是更好的参考。 它也是一种多输出设计,但可以通过消除不需要的部件并重新设计变压器来适应单输出。  http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0708万?keyMatch=UCC28881&tisearch=tidesigns</s>2.8881万  

    我找不到与您的参数更接近的任何设计。  我希望这对您有所帮助。

    此致,

    Ulrich