This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万-G1:95uA IQ处于休眠状态

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571465/bq27421-g1-95ua-iq-in-hibernation

部件号:BQ2.7421万-G1

大家好,

我看到一个电量表在休眠状态下消耗95uA --我不确定它是否真的进入休眠状态。

根据bq2.7421万-g1a的规定,休眠模式下芯片的供电电流为~9uA。 但是,即使在满足仪表进入休眠模式的条件后,我们也会看到电池仪表的供电电流为~92uA。  与芯片的所有通信都被断开。

我正在使用开关关闭系统电源,电池电量表和实时时钟(RTC)除外。 电池电量表和RTC共享I2C总线,该总线由于系统电源关闭而被拉下来。

-->在电池电量表关闭模式和系统电源关闭时,我看到系统电源电流为2.6uA (电池电量表为~0.6uA,RTC为~2.0uA)。

-->在将电池电量表配置为进入休眠模式和关闭系统电源时,我看到参考手册中指定的系统电源电流为95uA

 我已配置休眠V = 5000 mV•FH设置0 = 0•FH设置1 = 1•FH设置2 = 0•FH设置3 = 0,并已设置       control_status[hibernate]= 1, 表示电池电量计进入快速休眠模式。

  如何获取数据表指定的休眠模式电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请尝试保持SCL/SDA高,并检查仪表是否进入休眠模式。

    此致,
    Dominik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dominik,

    感谢您提供此提示。 我们执行了一些额外的测试,没有骰子:

    1)已配置电池电量表以进入快速休眠模式并将主SOC置于休眠模式(GPIO处于活动状态,表示SCL / SDA为高)。 我看到电源电流从366uA波动到460uA。
    2)配置电池电量表以进入关闭模式并将主SOC置于休眠模式(GPIO处于活动状态,表示SCL / SDA为高)。 我明白了 电源电流保持在~345uA的恒定电流。

    从测试一来看,即使没有总线活动,电池电量表也会在正常模式和休眠模式之间波动。

    有什么建议?