This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:充电百分比未达到100 %

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571800/bq34z100-charge-percent-not-reaching-100

部件号:BQ34Z100

大家好,我正在使用LIR1.865万锂离子电池,在双芯配置中使用bq34z100。  我有一批20个电池组。 执行两次学习周期后,18个电池组的充电状态仅达到75 % 至85 % ,其中两个电池组的充电状态仅达到95至100 %。  

谢谢你

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试使用配置附加.csv文件,但如果我附加csv文件,则不断收到发布错误。  对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在附加文件之前尝试压缩文件。 请提供显示问题的日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,感谢您的回复。 我想我发现了这个问题。 未启用。 不知道为什么我不想先检查一下。