This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DC/DC转换器帮助

Guru**** 2457470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571982/dc-dc-converter-help

你好,我需要做一个电压调节器,10 0 30VCD输入,输出到5vcd 2 A,这将安装到室外,我是否可以建议一些保护措施,以防止电击或电流和危险位置的过度消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调节器由ACID 12VCD电池供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣,

    我已将您的问题提交给相应的团队以帮助您。

    在该团队的人员做出回应之前,我建议您访问TI网站www.ti.com并查看主页右侧。 将出现一个WEBENCH设计器框,您可以在其中输入参数,单击“开始设计”,它将生成大量可能的设计供您考虑和选择。
    我假设您的参数为输入:10V直流至30V直流,输出= 5V直流(最大2A时)。

    其中许多设计都具有内置或用户可编程的电流限制。
    基本转换电路通常单独添加了防止过度电气和危险外部条件的保护。
    您需要添加的保护类型和级别取决于为最终产品指定的危险条件。

    此致,
    Ulrich