This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:此模块能否与st32f7 MCU's通信(UART)?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571994/bq76pl455evm-can-this-module-communicate-uart-with-st32f7-mcu-s

部件号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他部件:BQ76PL455-Q1,BQ76PL455A BQ7.62万

您好,

我们在伊斯坦布尔大学生产电动车。 我们正在考虑将BMS模块用于我们的电池组,但我们有一个问题,即此模块能否与STM32F7 MCU通信(UART),因为汽车的主板使用st32f7 MCU。如果答案为"是",则哪些引脚应连接到我们主板之间的BMS模块。

第二个问题是,如果我们使用 BQ76PL455-Q1模块并制作我们的BMS板,我们如何才能使用它。是使用软件语言进行编码,还是我们将在此链接中使用您的命令

http://www.ti.com/lit/an/slva617a/slva617a.pdf   第三个问题:该板如何提供电池组保护?。该板在过压或欠压情况下的表现如何?  谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Furkan,

    是的,bq76PL455EVM能够通过UART与主机 MCU (如STM32F7)通信。 您需要 连接这些针脚:

    • bq76PL455A TX/RX到微控制器UART TX/RX
    • Waken和Faultn到MCU GPIO引脚。

    确保接地 和电源也正确连接。  

    您可能需要参考EVM原理图,可在以下用户指南中找到: http://www.ti.com/lit/ug/sluuba7a/sluuba7a.pdf 

    对于 您的第二个问题,您应该对MCU进行编程(无论 您认为合适, 我们在工具页面中的示例代码使用 C),以便 通过UART与设备通信。 MCU将 通过 UART向bq76pl455发送读写命令,而bq76pl455将通过UART将其响应(通常是ADC读数)发回MCU。  您可能需要下载并参考 示例代码以 更好地理解。 您可以花几个小时浏览代码并参考  数据表的正确寄存器描述,以便更好 地了解设备的工作方式。 您可以重新利用此代码 来构建455预期的数据包。

     软件示例可在本页 的软件部分:http://www.ti.com/tool/BQ76PL455EVM下找到 

    bq76PL455A是电池监控器-它使用模拟前端来感应电池电压并检测OV/UV故障。 它将在收到命令后读取此信息,并将其报告给MCU。 之后 ,由MCU决定采取什么措施。 通常,保护器IC (如 bq7.62万)与监视器一起使用,用于此目的。