This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5122万-Q1:选择升压二极管

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571876/lm25122-q1-selecting-boost-diode

部件号:LM2.5122万-Q1
主题中讨论的其他部件:LM5122EVM-1PH

尊敬的各位:

您能否教我如何选择升压二极管额定电压?

我知道您在数据表中提到的选择应该大于SW加16V。

但这16V的含义是什么?

我想知道为什么选择LM5122EVM-1PH上的60V二极管。

我想在Vout = SW=12.5V系统中使用40V二极管。 有什么问题吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    16V假定为可能发生的最大BST至SW电压。
    假设输出电压=12V,并且SW节点上有10V电压峰值,则需要12V+10V+16V=38V额定二极管。
    谢谢