This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:TPS7A1变得非常热

Guru**** 2508625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571733/tps7a4101-tps7a1-gets-very-hot

部件号:TPS7A4101

您好,

我使用TPS7A41调节30V-43V至10V。

看看我的示意图。

它变得很热,我不能触摸它,但它很难工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drave:

    您的应用中的负载电流是多少? 由于电压下降如此之大,您很可能会在LDO中消耗大量电源。 只要您保持在工作结温范围(-40至125C)内,LDO就应按设计工作;但是,它会在耗电时加热。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    负载电流为15mA。 我能减少热量吗? 它破坏了我的收缩管。
    如果没有,是否有其他选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drave:

    为了减少散热量,您需要降低LDO的压降。 这可以通过几种不同的方式来实现。 DCDC开关稳压器将有效降低压降,LDO的PSRR将降低开关噪声。

    您可以将压降串联在多个LDO上,也可以将一些电压降在LDO前面的电阻上。 最后两个仍会散热大量热量;但是,热量会分布在LDO/电阻器上。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!