This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2964万C:有关TPS2.2964万C QOD的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571835/tps22964c-question-about-tps22964c-qod

部件号:TPS2.2964万C
主题中讨论的其他部件: TPS2.2963万C

您好,

附件来自TPS2.2964万C数据表。

我想知道输出电压是由QOD (快速输出放电)引起的0V持续时间。

如果我将使用5V输入和5V Vforce,则VOD的输出电压有多长时间?

此致,

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    输出保持在0V的时间量取决于负载和用户应用VFORCE的时间。

    根据负载的不同,TPS2.2964万C的QOD将以更快或更慢的速度降低电压。 大电容将减缓输出衰减,而大电流负载将加快衰减。 如果不希望QOD向下拉输出,则可以使用TPS2.2963万C。

    如果VFORCE一直应用于VOUT,则VOUT不会衰减至0V。 如果VOUT确实衰减到0伏,则是因为VFORCE未应用,当系统应用VFORCE时,它将恢复。 数据表中的图表显示了建议的操作,因为如果应用了VOUT,并且设备仍处于打开状态,则反向电流将不会被阻止。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius