This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050超过放电电流限制

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571915/bq4050-bq4050-over-discharge-current-limit

部件号:BQ4050
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

各位女士们,您好!

我考虑将电池充电器设计为大学项目,因此遇到了BQ4050。 数据表中指出,6A放电是过度放电保护的默认设置。 IM需要使用bqstudio来更改该设置。 我的设计需要10A连续放电和4A充电。 我下载了bqstudio,但它无法在我的PC上运行。 现在的问题是,过度放电和过度充电电流参数的最大限值是多少? 是否可以将这些设置设置为等于或 高于我的要求?

提前非常感谢。

祝你度过美好的一天!

奥尔汗·阿利耶夫先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该仪表具有两种过流保护功能。 一种是基于固件的,您可以将阈值调整为高达32A,甚至禁用保护功能。 另一个是基于硬件的,不能禁用。 这一个监控器根据电压通过感应电阻器和触发器的电压,并使用器件TRM附录A中所示的设置限值表。 最大电流将取决于您选择的感应电阻器的值。 最大设置将允许100A使用默认的1 mohm感应电阻。 您必须在更改基于硬件的保护限制后重置设备,以使其生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas。 非常感谢你提供的信息!

    祝您度过美好的一天。
    谨请奥尔汗·阿利耶夫。