This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M05—冷启动

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571264/lm78m05---cold-startup

您好,

通过为LM78M05通电,何时可以假定输出电压将得到正确调节?

一般而言,Vin必须到达Vin分钟。好的,但是...

数据表未指定启动时的Vmin,但指定了Vmin以保持调节(7.2V)。

  • 对于冷启动,调节也会在此时开始?
  • 在输出电压为5V而输入电压已达到7.2V之前,控制回路带来的延时是多少? (包括Cload和I的公式可能有帮助)
  • 是否存在部件应达到的最小V输入转换速率,以确保正确的输出电压控制/启动?  

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:"对于冷启动,规定也会在此时开始?"

    A1:就数据表规格而言,是。

    问题2:"在输出电压为5V而输入电压已达到7.2V之前,控制回路引入的延时是多少?"

    解答2:如果这一时间限制在Vin上升达到/超过7.2V与Vout稳定在 最终值之间的时间,则需要 知道输出负载电流需求和输出电容值。

    这主要是可用输出电流为输出电容充电所需的时间,以及控制环路带宽导致的延迟时间。

    从PSRR典型图表 中,我们可以推断出控制回路UGBW远高于100kHz,因此延迟时间不会超过10us。

     在额定500mA电流下,从0V至5V为输出电压充电所需的时间(t)为: T =((输出/输出)* 5V),因此0.1uF输出电流盖将在大约1us时充满电。

    最有可能的是,实际时间会比这短,因为输出电流将以较高的电流限值充电,这确实有一定的温度依赖性,UGBW可能高于100kHz。

    了解实际电容器值和类型以及 预期负载电流将有助于我提供更准确的估计值。

    问题3:"是否存在最小V输入转换速率...以保证正确的Vout控制/启动?"

    解答3:否,输入电压转换速率没有最小(或最大)限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是我的Vin转换率响应的一个后续...

    无论输入转换速率如何,设备都将始终启动。

    但是,如果输入电压转换速率比控制回路能够保持的速度快,则输出电压很可能会过冲编程电压。 在这种情况下,Cout电容器需要通过负载放电,使其降至正常工作值。 放电时间取决于过冲的振幅,输出电容器值和负载电流。


    E2E讨论了Vin转换速率(慢与快)如何影响~Ω 类似~Ω 线性稳压器的Vout启动...

    LM1085IS-ADJ输出电压上升时间...
    e2e.ti.com/.../55.999万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈和跟进。

    日落