This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1029万:关于TPS6.1029万的省电模式。

Guru**** 2507785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571200/tps61029-about-power-save-mode-of-tps61029

部件号:TPS6.1029万

您好,

我的客户对TPS 6.1029万有疑问。

TPS 6.1029万,
VIN = 3.5 至5 V
输出电压= 4.813 至4.193 V
输出= 500 mA
我在上述条件下使用它。

TPS 6.1029万在上述条件下转换为节电模式,
这是正常现象吗?

是否有转换到节电模式的特定条件?

此外,当在FB和GND之间添加电容器(100 pF)时,
它可以与PWM配合使用,但为什么?

此致,

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.该设备需要一个具有外部ESR的钽输出电容器或陶瓷电容,否则该设备可能会异常运行。前馈电容器有助于解决您描述的问题,但可能会导致不稳定的问题。因此,我建议将钽输出电容器用于该设备。
    2.对于您的应用,您需要选择降压-升压转换器。因为VIN范围可能高于或低于VOUT。此类应用中不建议使用升压转换器