This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3万:关于PKG温度和功耗的突然变化

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571596/tps63000-about-the-sudden-change-of-pkg-temperature-and-the-power-dissipation

部件号:TPS6.3万

您好,
我有两个关于TPS6.3万的问题。

(1)
我通过EVM获得了如下结果。
封装温度和功耗突然变化。
在TPS6.3万的特性中,此行为是否正确?

(2)
请教我当功耗超出TPS6.3万允许范围且DCDC输出不正常时的行为机制(大耗->高PKG温度->低DCDC输出)。

有关详细信息,请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS6.3万_5F00_power.pdf

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设备似乎处于其工作条件的极限值,输入电压为2.4V,输出电压为5.275 ,输出电流为460mA。 (请参阅数据表的图1)
    我认为在PKG上测量90°C时会发生热关机。 在这种情况下,结温要高得多,可能已达到140°C,这可能是Vout下降的原因。
    哪些应用需要此类操作条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sabrina:
    感谢您的回复。

    这是确认。
    在VIn=2.4V和Vout =5.275V的条件下,几乎Iout =460mA是否为上限?

    应用程序是对讲机系统。
    e2e.ti.com/.../203.3293万

    此致,
    DICE K