This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912-1.8DRVR如果输出上限更改为200uF,它是否稳定

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571575/lp5912-lp5912-1-8drvr-if-output-cap-change-to-200uf-will-it-be-stable

部件号:LP5912

您好,专家,

了解Webench尚不支持LP5912-1.8DRVR,因此我无法模拟 稳定条件。  

您能否告诉我,如果我使用的是具有200uF输出上限值的LP5912-1.8DRVR,它是否稳定?

此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下200uF吗? 这是所有钽(带ESR),所有陶瓷,还是某种组合?

      需要/想要使用200uF Coout的任何特定原因? 这可能是我们希望添加到数据表中的主题。

    我相信LP5912-CAU=200uF的1.8 将是稳定的,但如果我能得到你的详细信息,我可以很容易地在工作台上确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO为10 LVDS输出缓冲器提供电源,这些输出缓冲器以高速率连续打开/关闭。 输出的边缘需要在10ps内对齐。 耗材量下降导致缓冲区出现不同的延迟。 高电容应能够提供稳定的电源,以便处理短路突发。

    对于10个缓冲器中的每一个,我们都有0.1uF陶瓷和47uF陶瓷。 因此,总共可能会增加多达470uF的陶瓷封盖。

    CAP CER 47UF 6.3V X5R 0603, GRM188R60J476ME15D (Murata)