This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3.8693万-ADJ:关于使用LDO的LED照明解决方案

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571790/lp38693-adj-about-solution-for-led-lighting-using-ldo

部件号:LP3.8693万-ADJ
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0526万TPD4E1U06

大家好。

我看到了TIDA-0.0526万的文件,感到很有魅力,并提出了一个问题。

(当然,我们将为考虑使用LED驱动器的客户介绍专用IC。)

你能问我我的问题吗?

问题

ESD保护设备(TPD4E1U06)是否不可或缺?

背景

・这一解决办法所提出的优点不仅便宜,而且也理解面积可以缩小。

・我想在没有TPD4E1U06的情况下介绍这种情况,如果它似乎即使没有它也可以使用的话。

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了TIDA-0.0526万的原理图和BOM , 但未 列出TPD4E1U06。

     TPD4E1U06 不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    如果是这样,则易于使用。
    对于使用LED驱动器时价格很高的客户,我们将推荐此解决方案。