This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR6.2421万:Theta JB?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571560/lmr62421-theta-jb

部件号:LMR6.2421万

大家好,

我的客户要求我们提供一系列的THeta JB LMR6.2421万XMFX,即SOT-23封装。
如果您有号码,请与他人分享吗?

此致,
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在SOT-23封装上,该零件的Theta JB为27°C/W

    谢谢
    -Arief