This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万-G1:请描述DM_code (控制命令,sub-addr 0x0004)是如何派生的

Guru**** 2462110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571683/bq27421-g1-please-describe-how-the-dm_code-control-command-sub-addr-0x0004-is-derived

部件号:BQ2.7421万-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

您好,

我想从bq2.7421万-G1电量监测计IC读取DM_code,并将其与存储在我的应用闪存中的DM_code进行比较。  如果DM_CODE值匹配,则会假定设备的数据存储器参数与应用程序闪存中存储的参数匹配。  否则,如果DM_CODE值不相等,bq2.7421万-G1中的数据存储器将使用闪存中存储的参数进行更新。

1. 比较DM_code值是否是确定设备数据存储器内容是否与bq2.7421万-G1的黄金映像内容匹配的有效方法?

2. 随着数据存储器参数(如RA表)的不断更新,DM_code是否会发生变化?

3. DM_code是如何创建的?

感谢你的帮助。

此致,

Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. DM_code只是存储在数据类64中的值,偏移3。 它不会自动更改。 您可以将特定黄金映像的值更改为您选择的值,然后在程序中对其进行测试。

    2.不是。这是一个静态的数字。

    3.对于-G1A,它为0x00,对于-G1B版本,它为0x10。 您可以在bqStudio中将此数字更改为任何8位值,这将成为黄金映像的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Dominik,你很好地回答了我的问题!

    此信息是否有可能进入下一版技术参考手册?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道格,

    我会告诉团队。

    此致,
    Dominik。