This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万:BQ2.4075万有问题,bq2.4072万 -没有

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571701/bq24075-bq24075-has-a-problem-bq24072---not

部件号:BQ2.4075万
主题中讨论的其他部件: BQ2.7421万-G1bq2.4072万

你好。

我有2块主板:

1) BQ2.4075万,ISET和Ilim处具有1k5电阻,TMR处具有43K电阻。 (也是BQ2.7421万-G1),

因此,最大充电电流为600mA,预充电= 60mA。

此外, 在接通外部电源时,~30mA负载打开。

2) bq2.4072万,在Ilim有1.18k,在ISET有8.87k (未连接TMR),因此

最大充电电流为100mA, 预充电= 10mA。

应用输入电压时,2.4072万后无负载。

根据数据表,如果蓄电池电压小于3.1伏,则只有预充电电流进入蓄电池,并且当电压上升至3.1伏以上时,即出现全(最大)充电电流。

2.4075万的问题是在这种情况下,预充电电流60mA仅为应用外部电源后4秒。 4s后,蓄电池电流降至0。

我使用TMR电阻器玩(43k /连接到GND /未连接)-没有任何更改。

如果我将072 boad中的相同电阻置于075 -预充电电流为10mA,但在4秒后也会下降

该怎么办? 是2.4075万内部的错误还是我的错误?

这是原理图的一部分:

 有什么?