This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4297万:原理图检查

Guru**** 2810485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571447/bq24297-schematic-check

部件号:BQ2.4297万

我使用BQ2.4297万数据表中的应用原理图设计了一个充电电路,我想再提一个意见,以确保我正确理解所有内容,并且它能够正常工作。 (最大充电电流= 3A)**(另请注意 ,SDA/SCL上的上拉电流在电路中的其他地方存在)  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Samuel:

    请参阅以下我的评论:

    • REGN上的电容必须为4.7uF 而不是4.7nF。
    • 在CE上添加下拉功能,以便在引脚上始终保持固定的逻辑状态
    • 在OTG上添加一个上拉式,以便在要使用OTG时有一个固定的逻辑状态。
    • STAT,INT I的上拉框建议将它们连接到SYS,而不是直接连接到BAT。
    • 我建议添加一个0欧姆的电阻器,与引导盖串联,以便在转换速率需要修改时,缓冲器电阻器的足迹。
    • 另外,我们建议在PMID和SYS上增加一个额外的X7R 1nF去耦合盖,以提高EMI性能。 此外,还可以在VBUS和BAT上添加额外的可选1nF,以进一步改善EMI。

    希望这有所帮助。