This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.025万:TPS63.025万启动延迟"TD"

Guru**** 2384230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571373/tps630250-tps630250-start-up-delay-td

部件号:TPS63.025万

您好,

我们收到了客户关于TPS63.025万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们想知道起动延迟起始点的状况。 他们考虑使用IC EN和VINA绑定的VIN。
在这种情况下,哪个是正确的启动延迟起点?

 -在VIN达到1.2V EN高电平电压后启动延迟开始。
 -在VIN达到2.18V UVLO后启动延迟开始。

如果您有启动波形,能否提供给我们?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TD是EN=HIGH (EN=HIGH)和Vout开始增加后的时间,如下图所示: