This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.299万:是否存在最大CT (pF)/输出上升时间规格?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571490/tps22990-is-there-a-maximum-ct-pf-output-rise-time-spec

部件号:TPS2.299万

大家好,

在数据表中,最大CT电流上限为1万pF (10nF),输出上升时间为 598.5us (VIN = 5V)。  

我想知道是否可以将CT上限提高到~200nF,以便将输出上升时间增加到~10ms+?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pengyu:

    CT电容器没有最大值,但从热角度看,超出扫描床限值可能会引起问题,具体取决于负载条件。 在您的应用中,TPS2.299万输出上的负载电容和负载电流是多少?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius