This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3860:申请应用手册UC3860

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571625/uc3860-request-for-application-note-uc3860

部件号:UC3860

尊敬的先生:


我正在处理控制器芯片 UC3860,用于串联谐振控制器电源。  此 芯片是否有可用的应用说明。

谢谢,此致

Ittoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我担心此零件已过时,因此没有太多信息可供使用。 也没有直接更换此设备。

    如果你去 www.ti.com/.../universalsearch.tsp 你会得到一些相关的点击-我建议你看Bob Mammano的论文 www.ti.com/.../getliterature.tsp 可能会感兴趣-这是一个当你点击上面的第一个链接时应该弹出的链接。

    除此之外,系列共振拓扑已被LLC拓扑取代。 性能相似,但频率变化较小。 TI专门为LCL拓扑制造UCC2.56万控制器。 可以使用它来控制串联谐振系统,但最大频率跨度可能会限制其在串联谐振电路中的控制权限。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    试试这些Ittoop。

    ecee.colorado.edu/.../ch4.pdf

    www.ti.com/.../slua074.pdf