This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万-Q1:iSNS针脚对地短路

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571267/tps40210-q1-isns-pin-is-shorted-to-gnd

部件号:TPS4.021万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS4.021万

你(们)好

我们的客户在其电路板上评估此设备(回扫拓扑)

在其异常测试中,外部MOSFET在将iSNS引脚短路到GND时已断开。

我们不知道MOSFET为何损坏。  因为我们假定当iSNS针脚对GND短路时,仅OCP功能停止。

您能否告诉我(猜测)为什么MOSFET损坏?

此致,

山本浩二

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    在输入电压,稳态或其他条件下发生FET dmage时,测试条件是什么?

    客户为何要禁用OC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好钱三:

    感谢您一如既往的支持。

    它处于稳定状态。

    >客户为什么要禁用OC?

    否。客户已经像Pin FMEA一样进行了测试。 因为此应用程序适用于汽车。
    他们想知道为什么会发生这种现象。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji-san

    iSNS对GND短路后,如果 存在OC或短路情况,TPS4.021万电路将无法自我保护。

    测试期间是否可能发生OC或短路?

    TPS4.021万是电流模式控制器。

    当iSNS对GND短路时,是否可以检查环路是否稳定?

    另外,请检查iSNS对GND短路后,SW上的电压峰值是否变大?

    谢谢

    谢谢