This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.434万:TPS5.434万,开关频率不可控制。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571333/tps54340-tps54340-switching-frequency-not-controllable

部件号:TPS5.434万

乍一看,除了假设的更大的调节电压错误外,一切似乎都正常,因为电路可以毫无问题地驱动各种负载,但当我查看SW引脚切换的频率时, 它大约为362kHz,而不是大于1MHz,因为我选择了68k的RT电阻。 此外,我只需移除RT电阻器,频率完全没有变化! 可能是控制器故障吗? 当我查看引脚RT/CLK上的信号时,我应该看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当RT = 68 k时,您应看到开关频率约为1400 kHz。  如果反馈针脚处的电压降至约0.4 V以下,您可以用4倍频折回,查看约350 - 360 kHz。  如果移除RT电阻器(不推荐),频率应降至100 kHz以下。  在RT设置模式中,RT引脚上有大约0.5 V,切换频率与RT引脚的感应电流成比例设置。  听起来您的IC已损坏。  此外,您还需要注意布局。  RT引脚功能对噪声非常敏感,因为RT电阻器中的结果电流可能非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    感谢您的回答。

    我只是找到问题的根源。 EN引脚上的电压高于规格。 在设计分压器时,我没有考虑引脚外的电流。