This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:关于5A电流调节器示例电路的问题。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571483/lm338-question-about-5a-current-regulator-example-circuit

部件号:LM338

您好,

如图37所示。 5A电流调节器示例,建议使用0.24ohm 2W电阻器。

如果输出为5A恒定电流,则其功率为I*I*R 0.24 =6W。  

为什么建议使用此2W电阻器,而不是超过6W电阻器?

您能解释一下原因吗?

此致,

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicky,

    感谢您提请我们注意此事。

    正确的是,此电阻器的额定值至少应为6W。

    我怀疑这是另一个数据表中的返工图像,电阻值已更改为5A,但所需的耗散额定值未更改。

    这将在即将发布的数据表修订版中更正。