This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.206万:内部补偿网络的传输功能?

Guru**** 2502615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571392/tps62060-transfer-function-of-internal-compensation-network

部件号:TPS6.206万
主题中讨论的其他部件: TPS6.2097万TPS6.2085万

我有一位客户希望了解TPS6.206万内部补偿网络的传输功能。  我们有什么可以与他分享的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在商品页面上提供了SPICE模型。

    但这是一个非常古老的IC。 TPS6.2097万和TPS6.2085万是更新的器件,在相同的封装尺寸中提供更高的效率和更好的稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    客户最近发现TPS6.206万响应较差时,已经在多个程序上使用了它。 他们希望纠正这种情况并进行彻底的分析。 我已经向他们发送了SPICE模型和应用手册SLVA441,但他们仍然喜欢传输功能。 如果可能,请告知。

    谢谢!
    Allen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:

    感谢您向他们发送这些资源。

    内部转接功能是专有的,但我确信您或我可以解决他们遇到的任何问题。 如果是保密的,您可以将他们的问题发布在此处还是通过电子邮件发送?