This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.685万高电流

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571435/tps76850-higher-current

您好,

我正在为1个TPS7.685万寻找一个插入式替代产品,该产品的电流为2.5Amps至3.0Amps,而不是TPS7.685万部件的1.0Amp。  这部分是否存在?

此致,

Steve Z.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    由于封装不同,目前我们没有可满足您要求的插入式设备(输出电压5V输出电流3A)。 符合您要求的软件包为TO-263/TO-220/TO-3。

    此致。
    歌曲