This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH1.204万W:用作电流源

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T255W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571442/pth12040w-operating-as-a-current-source

部件号:PTH1.204万W
主题中讨论的其他部件: PTH08T255W

有几个帖子(追溯到2011年)提到PTH1.204万W的运营是当前的来源。

电流控制通过Auto-Track针脚实现,假定输出电压小于通过Vo调节针脚设置的值。

虽然海报提到他们已将该模块作为当前的“多年”源进行操作,但TI员工的评论并不认可这种操作模式。

问题1:PTH1.204万W模块是否适合用作40-50 A直流电流源?

负载非常"良性"且稳定,纯电阻约为2-5毫欧(即输出电压必须介于100 mV和250 mV之间,大大低于0.8 V规定的最小设定电压)。 完全没有负载瞬变,至自动跟踪引脚的控制回路将非常缓慢。 效率不需要达到额定最小输出的高,即使是30-40%也可以接受。 输入电源电压为12 Vdc。

表述不同--是否可以使用 自动跟踪引脚将输出电压设置为(相对)稳定的100 mV至250 mV电平,并持续操作模块?

模块将由专用风扇冷却,并有足够的气流。

问题2:当自动跟踪引脚用于控制输出电压时,如果电压非常低,控制器是否会执行所有阶段(根据电感器的数量,大概三个阶段)? 还是采用了"相位减少",只有一个相位在切换?

这与模块作为电流源工作时产生的最大电流波纹有关。 与单相或双相  (如PTH08T255w)模块相比,多相单元的电流波纹更小。

问题3:当作为低电阻负载的电流源工作时,模块是否需要输出电容?

同样,考虑到负载非常稳定且没有瞬变,输入电容能否降低?

最后:如果PTH1.204万W模块不是一个好的备选电流源-您是否可以推荐和替换确实合适的TI模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多:

     不建议将PTH1.204万W用于此控制当前应用 程序,我们也不能对此应用程序进行标识。  PTH1.204万W降压 调节  器绝对  最小输出电压为0.8V。

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    是否可以获得此(PTH1.204万W) Pola兼容模块上使用的控制器的零件号?

    一般而言,0 V输出附近的操作不应过度强调"Synch整流器"-输出降压转换器。 SR MOSFET的功耗仅为其功耗的几个百分点,仅此而已。 这就是为什么PTH1.204万W模块看起来非常适合类似这样的应用... 从最小接通时间(从数据表)判断,它应该能够处理0 V输出条件,没有任何问题,甚至不会产生大量纹波。

    另外--您是否可以建议模块的任何部件号,这些模块专门能够将50 A直流电流源功能转换为接近零负载?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多:

    如有任何进一步的问题,请直接 发送 至tguerin@ti.com

    。 切换DC将以低于0.8伏的最低电压进行所有操作。

    Tom