This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080 EVM无输出

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571360/ucd9080-evm-no-outputs

部件号:UCD9080

我有一个UCD9080 EVM。   为EVM加电+5V。  红色LED D4 亮起。  TP12和TP11 为3.3V。  问题是没有通过TP8的输出TP1。  已检查调节器的启用针脚。  保持在大约1.6V的电压下。  LED D1-至D11勉强点亮。  强制执行几次接地,并存在输出。  问题是什么将使能引脚保持在1.6V的电压下?  无论EVM是否连接到PC,都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    销钉看起来像是Hi-Z 尝试将EVM连接到PC并下载配置。

    志远