This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:ADC输出不正确

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571324/bq76pl455a-q1-incorrect-adc-output

部件号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他部件:INA250

您好,

我正在为EV应用使用bq76pl455aq1,现在正尝试为1/2 KWhr 48V系统(52个锂离子Al chem电池)制作BMS原型。我根据数据表中的规范进行了一些修改,连接了IC。我尚未在电池端子和VSENSE之间设计任何LPF  由于电阻器中的压降导致 校准问题。IC通信正常,但当我执行命令以获取ADC数据时,所有值都混乱,如下所示:(它们应各为3.76V)

我单独检查了针脚电压,它们都很好。此外, 即使 阈值相同,它也会在ADC和CMP比较中为不同的单元生成虚假过压和欠压故障。在我没有连接电流传感器INA250以测量3A电流之前,相同电路工作正常。我不知道如何操作,但我的MCU BMS IC停止响应,所以我不得不更换MCU和BMS IC。更换了这两个后,我就面临着新的问题。

模拟模具夹具的所有电位与其各自的电压。

我的项目在这两个月之间陷入停顿,如果有任何帮助,我将不胜感激。

非常感谢

苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harsh,

    请遵循我们推荐的外部电路指南。 外部VSENSE电路经过精心设计,可提供必要的滤波,以获得最佳的准确性和可靠性能,同时还可在热插拔过程中为浪涌电流提供保护(R系列提供电流限制)。 请提供您的原理图供我们查看,但我已经可以说,如果没有低通滤波器,您很有可能在热插拔事件中损坏了内部ESD二极管。

    我真的不能评论您提到的INA250电流感应电路问题。 您可能需要在INA250和MCU之间有一个隔离器。 更了解INA250的人应该评论...

    此致,
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,斯蒂芬,你的快速反应。

    是的,我知道省略LPF是不正确的。 我以为输入电阻太高了,不会造成任何问题。我现在尝试使用电阻器。再次感谢。

    苛刻