This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:为什么需要预充电功能?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571209/bq40z50-r1-why-pre-charge-function-is-needed

部件号:BQ40Z50-R1

您好,

我 正在使用bq40z50-R1。

我不知道为什么需要预充电功能?

有没有关于 LiPO电池预充电的指南或理论?

我需要确定我们应用中的预充电电流和电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当蓄电池放电低于特定阈值电压(通常为3V)时,需要使用预充电模式。 充电器会在一段时间内施加相对较低电流的预充电电流,直到蓄电池达到安全电压电平(3.2V),然后可以应用快速充电,高充电电流。 在应用快速充电电流(高电流)之前,还需要进行预充电,以测试蓄电池内部是否存在短路,从而避免过热问题。