This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4295万:CFF电容,如果输出电压为3.3V,则L=1.0uH

Guru**** 2636215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571278/tps54295-cff-capacitance-and-l-1-0uh-in-case-of-vout-3-3v

部件号:TPS5.4295万

大家好

您是否介意询问TPS5.4295万?

<问题1>
根据添加CFF电容, 是否可以降低输出电 压的波纹电压?
(CFF电容是否有效降低 输出电压 的波纹电压?)


如果输出电压为3.3V (输入电压为9V),是否可以将L值从2.2uH降至1.0uH?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持TPS5.4295万,但我对它有些熟悉。 我认为支持团队现在正在休假,所以我会向您提供我的意见。
    1. CFF不会真正影响输出电压纹波。 它用于提高整体循环中的相位余量。 在任何情况下,陶瓷输出电容器的输出电压纹波都应非常低。
    2.您可以为自己的设计尝试1 uh。 为确保稳定性,推荐选择数据表中表2的输出L和C值。 但是,从2.2 uh到1 uh的变化并不是那么好。 如果您确实进行了这种更改,我建议使用范围较高一侧的总输出电容,接近68 UF,以使LC共振频率保持在建议的范围内。