This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:应用和通信问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578825/bq76920-application-and-communication-issue

部件号:BQ7.692万
主题中讨论的其他部件: MSP432P401RENERGIA

你好

我正在与bq7.692万 AFE合作进行BMS项目,并且与它通信时遇到问题。  

我遵循了上述AFE的数据表中提供的典型应用, 并且正在使用MSP432P401R (启动板)在I2C上与其通信(但是我尝试使用Energia (用于MSP432系列)来实现此目的,而不是使用Code Composer。 此外,我还尝试使用Arduino实现相同的功能。) 当我扫描I2C总线以查找设备时,IC上没有碰撞(我也特别尝试扫描地址8和18 )。  另外,我不确定IC是否在TS1上应用Vboot时启动。 我可以读取CAP1上的3.3 V,但REGOUT上的电压只有0.3V,CAP1上的电压 随机下降。

我的目标:使用bq7.692万样本测量5节电池的参数,并与MSP432P401R通信。

如果我只拥有bq7.692万和MSP432P401R (而不是EVM),有人能指导我完成实现目标的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akarsh,

    听起来可能是部件电源缺失,REGOUT短路或IC损坏。  检查过程可能如下:

    • 关闭电源时,电阻器通过适合于电子设备的数字万用表返回到GND (由于您的电阻器应用电压,因此您希望使用低电压的电阻器)。  如果电阻为几千欧,则可能不会短路。  如果电阻为几欧姆,您可能需要找到 并修复低电阻。
    • 接通主板电源,确认BAT和REGSRC针脚处有合适的电源电压。  部件处于低电流状态,电压应接近板输入电压。
    • 将您的启动电压施加到TS1,确认它高于VBOOT阈值且低于ABS最大限制。
    • 测量CAP1,它应为3.3V。
    • 测量REGOUT,它应为2.5 或3.3 ,具体取决于您拥有的版本零件。  
    • 如果观察到REGOUT电压较低,则需要确定部件是否未打开稳压器或将最大电流驱动为某个动态短路。  您可以再次测量REGSRC针脚,以查看电压是否与以前类似。  根据负载电流,应该有压降。  零件可提供的数据表规格最大电流为20 mA,短路电流将更高。   计算滤波电阻器的电流,以查看是否存在
    • 如果您的REGSRC和BAT引脚共用滤波器,向下拉REGSRC将向下拉BAT,如果低于VSHUT,则该部件 将关闭,导致 CAP1电压下降。
    • 如果REGSRC使用高电流,您可以尝试提起REGOUT引脚,以查看负载是在零件中还是在管网中。  在细微的间距下,这可能很困难。 卸下部件并检查部件下方是否存在短路,或使用电源为REGOUT网络供电以检查负载电流。
    • REGOUT在零件内部使用,为I2C缓冲器(和其他)供电,因此在REGOUT工作之前,它不会进行通信。

    有许多故障排除技术,希望此建议 能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的上述操作,我将按照流程进行操作并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了类似的问题,并已将BQ IC从我的主板上脱色。 我测量了REGOUT和VSS之间的电阻,仅为~10欧姆。 在我的案例中,低电阻是IC本身。 是什么原因导致了此问题?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    系统未能通知我们或我们忽略了您的帖子。  希望您的问题已经解决。

    ESD是半导体设备的常见损坏原因。  REGOUT损坏的其他原因可能是输出电压过高或部件功率过高。