This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:%V冷和%V热设计

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580019/bq51050b-vcold-and-vhot-design

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:BQ5.1051万BBQ5.1052万B

您好,  

我正在使用此设备,但我对温度感测电路设计有一些疑问。

如果您在第8页的数据表中查看,对于不同的温度级别,例如0,10,45和60摄氏度,内部TS偏置电压的百分比有一些阈值。  

我对第24页上的公式有疑问,您如何设计%Vhot和%Vcold阈值?  

根据我的理解,如果我们认为安全充电温度范围为0至60摄氏度,根据第8页上的电气特性,百分比通常应从13.1 % (60度)至58.7 % (0度),对吗?  

但是,我根据第25页给出的示例进行了计算,我刚刚发现%Vcold是36.424 % ,而%Vhot是33.169 %。 这可能与设计完全不同。  

因此,我想知道我们是否应该定义%Vcold和%Vhot,是否可以在13.1 % 和58.7 % 之间自由选择? 我个人对第25页上R1和R3的正确性有点怀疑。 请您确认一下吗?

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    魏南--我跑了这个数字,得到了同样的东西。 按照示例将所有内容输入到Excel中(在使用目标数字之前验证公式)。 %VCOLD = 0.364 ,%VHOT = 0.332。

    假设示例中的数据表数学运算已关闭,我将尝试用我想要的目标来定位VSB的%s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krunal,感谢您的回复。 所以我想数据表数学中应该会有一些错误。 我想我们应该使用58.7 % 作为%VCOLD,使用13.1 % 作为%VHOT,然后再次进行计算,您同意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了一个电子表格来运行一些值-- NTC值为10K,Beta值为3375,我最终的R1值为2200,以可靠的方式达到VCOLD百分比(阈值的最大终点)的~Ω 0.6 ,因为我更关心我的应用中的低温而不是高温。 我的应用程序中未加载R3 (在电子表格中将其设置为1E9欧姆,基本上使其无效,而无需填入公式)。

    由于它是比例分压器,我没有花时间将VTSB本身扫过数据表值,但将R2值扫过整个范围,也让我确信为R1安装了2.2K电阻器,以便在寒冷天气时保持安全。

    希望数据表的修订版F能够澄清/纠正他们在其中的数学。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:数据表第26页中的R1和R3值不正确,将在下一个修订版中进行更改,目前正在进行中。

    已将NTC计算器工具添加到产品文件夹中--用于bq5.105万B,bq5.1051万B和bq5.1052万B的工具和软件。
    该工具是Excel电子表格,可用于计算R1,R1&R3并验证结果。

    请参阅以下链接
    www.ti.com/lit/zip/sluc629
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    非常感谢您的解决方案,很抱歉回复太晚。  

    我们最近更换了电池,因此我们必须再次进行计算。 但是,Excel文件似乎链接到一个可执行文件,但缺少该文件。  

    能否在另一台计算机上尝试执行规划求解器中的步骤3 (用于R1和R3)? 我猜是图书馆或项目没有在那里。

    此致

    Weinan Ji