This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4725万:关机和开机后充电设置恢复为默认值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577879/bq24725-charging-setting-restore-to-default-after-power-off-and-on

部件号:BQ2.4725万

您好,

我目前正在使用BQ2.4725万进行测试。

我发现充电设置在关机和开机后恢复为默认设置。

这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 关闭电源后,所有寄存器都将恢复为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时电池"记忆"数据会发生什么情况。  这是否也丢失了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 关闭电源后,所有寄存器都将恢复为默认值。 如果您想保留它,请使用电池电源保持VCC和ACDET >0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与此设备等效的设备提供非易失性设置?