This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.818万EVM-573:可用于此评估板的Gerber文件

Guru**** 2444900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579681/ucc28180evm-573-gerber-file-available-for-this-evaluation-board

部件号:UCC2.818万EVM-573
主题中讨论的其他部件:UCC2.818万

我想购买此EVM,但能否获得带有模块的光绘文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipenkumar,

    在使用此EVM和所有常规设计时,我们建议在ISENSE引脚上使用钳位二极管。 您可以在UCC2.818万数据表原理图中查看详细信息设计示例: www.ti.com/.../ucc2.818万.pdf 我们正在更新EVM文档,但我已要求AE帮助您解决此请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钳位二极管是否正压接将等离子连接至GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipenkumar,

    UCC2.818万数据表中的8.3 章节14说明了为什么推荐使用此钳位二极管,ISENSE引脚处的电压应限制在0 V至1.1 V之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian:

    我明白了。另一个问题:"在MOSFET中,电流中的电压峰值达到源电压的5倍是什么原因?"

    我的电路构建在简单的试验电路板上。

    此致,

    Dipenkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipenkumar,

    试验电路板设计引入了寄生功能,在高电流电路路径周围没有足够的紧密回路,尤其是在切换电路时。 请参阅应用报告"Metraling Ringing at the Switch Node of a Boost Converter" www.ti.com/.../slva255.pdf ,并参阅"构建 电源-布局注意事项 " www.ti.com/.../slup230.pdf 了解更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipenkumar,

    请告诉我您的电子邮件地址,我可以将gerber文件发送给您。

    此致,

    宝盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的博斯亨:

    我的电子邮件地址是dipenkumar.patel@stud.th-deg.de

    此致,

    Dipenkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件向我发送UCC2.818万EVM-573的Gerber文件吗?

    电子邮件

    microsim4 _@_ yahoo.com