This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:有源功率因数校正

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585185/ucc28070-active-power-factor-correction

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件: UCC2.8063万

您好,

我正在使用UCC2.807万交错PFC控制器进行1.2kW电池充电器设计。 我对此IC有一些疑问。 下文将提到这些问题。

1.升压PFC中的占空比是否随输入正弦电压而变化?  

二,保持占空比不变,有何利弊?

3. 如果我们保持工作周期可变,有哪些优点和缺点?

4.为什么PFC的环路带宽始终保持在低水平,例如20赫兹?

此致,

Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhananjay:
    我将按照您写下的顺序回答您的问题:
    1. UCC2.807万是CCM型PFC控制器,占空比随输入电压的瞬时值而变化。
    2. UCC2.807万不能与固定占空比一起使用。 您可以通过这种方式使用UCC2.8063万转换模式控制器,但1.2kW超出了该控制器的功率处理范围。 峰值电流过高,功率损失很大。
    3.可变占空比的优点是可以强制电流准确跟踪电压并获得良好的功率因数。
    我想不出任何缺点
    4.环路带宽通常设置为最小整流输入频率的十分之一左右。 这样,回路不会尝试跟踪输入电压的每个周期,而是尝试跟踪平均值。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的快速响应。
    如果回路带宽是整流输入频率的十分之一,那么占空比在输入频率下有何变化?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    请您回答上述问题吗?
    此致,
    Dhananjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhananjay

    John目前正在旅行,他的回答可能会延迟。

    同时-我建议您查看 http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml?DCMP=psdslibrary&HQS=tlead-power-psdslibrary-apec2015-pwrhouse-20150312-lp-en上2015.0312万上有关PFC的材料      。https://www.ti.com/seclit/ml/slup203/slup203.pdf上的文章 是对PFC的一般介绍。

    总的来说,慢速回路响应(典型值10 Hz或左右)允许控制器在PFC电感器中设置平均电流电平,然后将其调制(或乘以)瞬时输入电压(正弦曲线)。 您可以在UCC2.807万数据表结构图中看到Mult块。 当线路电压经过其循环时,此调制会改变占空比。 这样就可以得到正弦输入电流,其平均电平符合输出的载荷条件。 当然,有一些细微之处,但这是基本想法。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    UCC2.807万可提供的最小占空比是多少?

    此致,
    Dhananjay Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhananjay

    最小占空比为零。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复!
    请告诉我,在最大瞬时输入交流电压占空比时,将是最小值还是最大值?  

    在瞬时交流输入电压为零时,占空比值是多少?

    此致,
    Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhananjay
    数据表中的方程式42显示D如何随输入电压而变化。
    您可以看到,Vin的峰值对应于D的最小值,而Vin的最小值对应于最大值D

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:
    感谢您的回复!
    但我无法认识到这一概念。 这适用于1.2 KW电池充电器PFC级。
    您能否告诉我占空比是与输入交流电波相位还是与相位不对?
    请在下图中查找参考。 是否与所示相同?

    Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,占空比波形看起来运行正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    电流回路和电压回路的典型带宽是多少?

    此致,
    Dhananjay Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,John:

    感谢您的回复。
    您能否告诉我们所附图像中突出显示的升压旁通二极管的使用情况?
    我们的输入交流有效值电压范围为165至295,PFC的输出电压为420V。 那么,请告诉我们在我们的应用中使用的是Boos旁路二极管?

    此致,
    Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,请回复以上问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhananjay

    旁路二极管的作用是在PSU首次连接到线路时承载初始涌入电流。 输出电容器的电压将为0V,并将快速充电至线路峰值-这在PFC控制器启动之前发生。 如果未安装此旁通二极管, 然后,此电流将流经PFC电感器和PFC二极管,但问题是用于PFC输出二极管的快速二极管通常没有足够高的浪涌电流额定值-并行旁路二极管使这些浪涌电流远离PFC二极管。 它没有其他功能,并且在PFC级的正常操作期间处于非活动状态。 您可以在自己的设计中评估浪涌电流,如果PFC二极管可以携带,则移除旁路二极管-但要小心,因为通常情况下不是这样。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    1.下面的屏幕截图来自UCC2.807万的数据表(页码:32)。 请参见红色突出显示的框。 您能否告诉我们为什么输出电容器被认为是线路频率的两倍?

    2. UCC2.807万上是否提供了交流输入线路的欠压和过压保护?   

    此致,
    Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhananjay
    第一个问题的答案是最小值,第二个问题的答案是在DMAX引脚上设置的最大值。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我在看前面的一个问题。
    由于采用桥式整流器,输出纹波频率为线路电压的两倍。 这会将低频输出设置为线路的两倍。
    UCC2.807万没有防止输入过压的保护。
    它没有电压下降保护,但在低线路输入时,UCC2.807万进入电流限制,输出电压下降。 同时达到最大占空比极限,这会进一步降低VOUT。
    当VSENSE低于其欠压限值时,UCC2.807万将关闭

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    1.关于低交流输入电压:据了解,输出电压将下降,2.807万将进入电流限制,占空比限制也将达到。 但是在VSENSE引脚处找不到数据表中的值,UCC2.807万关闭。 请提供指南。

    2.如果已经存在欠压保护,那么为什么要将其添加到TI的参考设计之一中? 请参考下图。(文件:PMP4311A_Sch_revA.sch)

    3.由于没有过电压保护,所以我们需要为这项权利添加外部电路?

    4.但在过压的情况下,如果VINAC峰值大于VPFC输出,2.807万将降低占空比(2.807万将进入电压限值循环),在某些交流输入过压时,它将变为零对吗?

    此致,
    Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)在数据表中查找"启用PFC "部分。
    该值为0.75V
    (2)当VSENSE <PWM的值0.75 停止,然后PWM停止时,自然会发生欠压。
    如果需要独立于VSENSE设置电压,则需要外部电路。
    (3)这完全取决于您的设计要求。
    (4)当输出电压达到额定设定点的106 % 时,UCC2.807万将停止PWM

    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,John:

    谢谢。

    我们还有另一个疑问。 在ZVT部分,电阻器和电容器与栅极驱动变压器初级线圈绕组串联。 请您告诉我原因是什么? 以及如何选择这些电阻器电容器值。

    当我们模拟以下电路时,波形在300usec后稳定约200kHz开关频率的Considerinf后,是否会出现问题? 请指导选择电容和电阻值。

    此致,
    Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请你回复吗?

    此致,
    Dhananjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhananjay

    1.升压PFC中的占空比是否随输入正弦电压而变化?   

    答:是的。基本关系是D = 1 -(输入/输出)- Vin正弦变化,因此D也必须变化。

    二,保持占空比不变,有何利弊?

    答:由于上述关系,您不能保持D常量

    3. 如果我们保持工作周期可变,有哪些优点和缺点?

    答:变量D允许您控制正弦电感器电流

    4.为什么PFC的环路带宽始终保持在低水平,例如20赫兹?

    答:输入功率在两倍线路频率下正弦变化(由于整流),但从输出获得的负载功率是恒定的。 这意味着进入升压转换器输出的功率与被切断的功率之间存在正弦的变化差异。 结果是Boost的输出votlage中出现正弦变化。 此变化通常相对于直流平均电压为'小' -通常在400V输出上约为20V pp。 问题是必须防止控制回路在100Hz或120Hz时对正弦曲线变化作出反应,而实现这一目的的正常方法是具有非常低的带宽-通常在7Hz至10Hz的范围内

    有关PFC和其他主题的更多信息,请访问http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml?DCMP=psdslibrary&HQS=tlead-power-psdslibrary-apec2015-pwrhouse-20150312-lp-en</s>2015.0312万

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    谢谢。

    我们还有另一个疑问。 在ZVT部分,电阻器和电容器与栅极驱动变压器初级线圈绕组串联。 请您告诉我原因是什么? 以及如何选择这些电阻器电容器值。

    当我们模拟以下电路时,波形在300usec后稳定约200kHz开关频率的Considerinf后,是否会出现问题? 请指导选择电容和电阻值。

    此致,
    Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhananjay

    我找不到您提到的ZVT部分-请给我发送一个链接。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin:

    请查找以下文件。 在此文件中,请检查栅极驱动变压器电路。 (页码:4)

    此致,
    Dhananjaye2e.ti.com/.../sluu421a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhananjay

    电容器的存在是为了防止直流偏压电流在栅极驱动变压器初级电流中流动。 直流电流会使变压器饱和并使其无效。 电阻器用于在MOSFET切换时限制峰值电流。

    如果将变压器设计为接受较小的直流偏压,则不需要电容器。 电容器的主要标准是在切换周期中,电容器中的电压变化不会太大(假设10 %)。

    此致
    Colin