This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5911万:PMIC已成功测试且输入电压看起来正确,TPS65.9112万

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584651/tps65911-pmic-won-t-start-and-input-voltages-look-correct-tps659112

部件号:TPS6.5911万

我在新设计的PCB上安装了TPS65.9112万。  我已验证以下事项:

  1. VCC7 = 6.3V
  2. VCC = 3.56V
  3. VRTC = 18.V
  4. VCCIO = 5.34V

我已将VBACKUP接地,这可能是也可能不是正确的做法。  我可以在OSC32KIN上看到32kHz振荡器输入(我认为不需要,因为它内部有RC振荡器)。  但是,我在CLK32KOUT上看不到输出。

我的期望是PMIC会自动启动,但它似乎没有这样做--我检查过的其他监管机构的输出似乎没有打开。  例如,VDDIO的电压为20mV左右。  控制销示意图如下:

有什么想法为什么零件不会自动启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很明显,5V电源很快就会掉线,这就是问题所在。 所以我已经越过了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新Stephen,如果您遇到任何其他问题,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    我正在与Steve一起解决这个问题。  虽然电压现在是正确的,但我们看到TPS65.9112万正在进入环路复位,正如以下帖子中所述:。  

    e2e.ti.com/.../116.6774万

    此帖子指的是部件的计算器,但我们无法在线程或网站中找到任何用于计算部件值的内容。  我特别关注RTIP的价值。  数据表中没有有关如何计算TRIP值的信息。  此帖子从未标记为已解决。

    我们已确认VDDCtrl上的AVS电源导致关闭,方法是移除电源输入上的C426。  这将停止振荡复位。  但这意味着DM8168没有AVS电源。  您能否提供此部件的计算器?  您能否建议在诊断过程中接下来要做什么?

    谢谢!

    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    我在内部驱动器上找到了TPS65.911万 OTP的计算器,它被标记为NDA Confidential。 您是否有当地的TI销售联系人需要协调? 他们通常会建立NDA并根据NDA提供任何材料。

    除此之外,我将在其他论坛帖子上推迟向Rick提供技术支持,因为他比我更熟悉此设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    感谢您的提问。

    遗憾的是,TI已停止了对所有客户的直接支持和通过分销的支持,但其最大的客户不在此列。  我们过去在当地得到了很大的支持,但现在已经消失了。  我们也无法通过Avnet或Arrow获得支持。  几年前,我们签订了NDA,当时我们正在进行定期简报。  

    也许Rick可以提供计算器。  如果没有适当的文档和工具,很难使用零件。  例如,数据表或网站上没有有关如何计算RtTrip的信息。

    谢谢!

    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    现在,我将通过电子邮件跟进您,以获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin,我有另一位客户遇到同样的问题。  我们是否能够公开记录解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrett,

    我们尚未公开发布此文档。 如果您现在需要此文档,请联系您当地的销售代表,以根据NDA接收此文档。

    谢谢!
    Nastasha