This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:GDK的学习周期

Guru**** 2475445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582443/bq28z610-learning-cycle-with-gdk

部件号:BQ28Z610

我熟悉TI的BQ2.7542万,现在正在使用BQ28Z610开发一个新项目。  我的问题是,在进行学习周期时,这两种产品的流程是否相同?  要创建学习周期,我应该使用TI 的Gauge Development Kit 和BQ28Z610EVM,是吗?

此外,在从黄金映像编程时是否可以将BQ28Z610积木(就像BQ2.7542万一样)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 量规开发套件 仅支持单节量规,如果您将bq28z610用于2系列包,则不能使用 量规开发套件。
    • 当然,您可以 从黄金映像对bq28z610进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果编程失败,它是否会使仪表积木?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我没有收到关于编程是否会使量表积木的回复,但我认为可以放心地假设TI的任何基于闪存的部件都是这样。 使用多个评估模块时,请务必订购它们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    如果编程失败,您可能会将仪表压扁。 如果订购EVM,而不是订购2个,只需订购几个IC,这样您就可以在EVM上更换出现故障的坏件。 这是一个更便宜的选择。

    谢谢
    Onyx