This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:开机和关机测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583446/sg3524-power-on-and-shutdown-test

部件号:SG3524

您好,

SG3524设计用于回扫转换器模式下的50kHz信号以生成PWM。 当 SHDN为0V或1.1V时,引脚3 (振荡器输出)和引脚7 (CT斜坡波)始终存在。

1.请告诉我们如何确认控制器已打开或关闭。

此外,发射器输出(引脚11 $ 14)正在驱动MOSFET的栅极以运行回扫变压器。 但发射器输出不存在。 我们假设电流限制器(针脚4)没有得到任何反馈,因为变压器未连接。

2.请告诉我们如何在不连接电路中的变压器的情况下检查输出,以确保栅极脉冲正确且参数(占空比)可由我们控制。

对于切换频率设计,公式为fosc = 1.3 /(RT* CT)

但实际上并不是这样,因为我们设计的化石= 48kHz,RT = 2.7k,CT = 0.01uF

3.请告诉我们设计化石的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ajeet:

    我已将您的申请问题通知相应的团队。 请尽快查找回复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    请参阅下面我对您问题的回答:

    1.请告诉我们如何确认控制器已打开或关闭。

    当启用SHDN时,CT斜坡波形不会消失,但COMP将被下拉至0V左右,并且在关闭启用时,PWM输出将关闭。 您可以检查这些信号以确认控制器已打开或关闭。  

    2.请告诉我们如何在不连接电路中的变压器的情况下检查输出,以确保栅极脉冲正确且参数(占空比)可由我们控制。

    将直流电压应用到COMP,如果没有故障,您应该会看到占空比随直流电压的变化。

    3.请告诉我们设计化石的公式。

    振荡器频率可以通过 Fosc = 1.3 /(RT* CT)计算,您也可以参考数据表中的图2来选择所需的频率。 请注意  ,频率存在5 % (典型值)标准偏差。

    谢谢

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...

    对于输出频率,我们使用了2.2k和0.01uF来获得50kHz的信号,根据公式,它是59kHz。

    谢谢

    阿杰特