This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5505万:缺少TI设计库- TIDA-0.0488万中使用的BQ2.5505万

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581226/bq25505-missing-libraries-of-ti-designs---bq25505-used-in-tida-00488

部件号:BQ2.5505万

您好!

我使用 BQ2.5505万设计电池充电器,我的设计与 TIDA-0.0488万非常相似,主要问题是设计时使用的库,因为我找不到TIDA设计中使用的脚印或原理图。 在哪里可以获得此工具上使用的企业库???  

我在使用Altium 17,这个工具(TIDA)中使用的许多组件都用于我的设计,所以我认为没有必要浪费我的时间来搜索/再做这些库。

提前感谢您的合作。

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian,

    很抱歉耽误你的时间。 您是否能够找到所需的库?

    所有与此TIDA相关的Altium设计文件都可以在以下产品文件夹中找到: www.ti.com/.../TIDA-0.0488万

    此致,