This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:用于选择电感器和连接电流阵列的辅助工具

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581203/bq2000t-aid-for-selecting-inductor-and-const-current-array

部件号:BQ2000T
主题中讨论的其他部件: BQ2000

您好,

我们希望使用BQ2000T为两个系列(2.4V) C=2300mAh的镍氢电池快速充电1小时

我们将了解2.7 A (1.2)的充电电流

我已经研究过BQ2000和BQ2000T的所有可用信息,但我觉得我需要更多有关开关调节工作原理的信息。 在我看来,它甚至不接近于具有电流感应的PWM。

电源开关晶体管似乎有一些电流限制,正确吗?

不幸的是,我找不到关于切换频率和电感器选择的任何信息 ,也许有人可以帮助解决这一问题。

另外我决定使用高侧电流感应。 这是我为1A找到的原理图。

Thánks提前提供帮助。

拉尔夫