This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.51万:如何设置电池充电电流?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582011/bq25100-how-to-set-battery-charging-current

部件号:BQ2.51万

大家好。

i使用'BQ2.51万'和聚合物锂电池进行设计(3.7V / 200mA[1C max];我附上电池规格文件。)

我不知道如何设置电池充电电流。

我想快速切块。所以,只有250mA? 有可能吗? 还是200mA? 或低于200mA?

请尽快通知我该解决方案。  

此致,

全英浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当前设置方法:

    数据表中的Pin函数:

    ISET B2 I对快速充电电流设置进行编程。 从ISET到VSS的外部电阻器定义快速充电电流值。 建议的范围是13.5 kΩ(10 mA)至0.54 kΩ(250 mA)。

     

    设置方法和计算:

    8.3 6 ISET

    外部电阻器用于对输出电流(10至250 mA)进行编程,并可用作电流监测器。

    RISET = KISET÷IOUT (1)

    其中:

    Iout是所需的快速充电电流;

    KISET是电气规格中的增益系数

    为了在较低电流下获得更高的准确度,部分SENSE FET被禁用以提供更好的分辨率。 出发地

    电流越高,电流越低,滞后现象就越严重,转换发生在50 mA左右。

    ISET电阻器 Ω 短路保护,将检测低于≉420 μ A的电阻。 检测需要在

    输出电流至少为50 mA。 如果检测到“短路”,IC将锁闭,并可通过循环复位

    为TS针脚通电或循环操作。 输出电流在内部夹紧至最大电流600 mA (典型值),为

    独立于ISET短路检测电路。