This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.4075万-Q1:移除Rp电阻器

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583776/bq24075-q1-remove-rp-resistor

部件号:BQ2.4075万-Q1

您好,

       如果客户仅监测高温保护,VH:IC的热跳闸阈值= 0.3V (标称值)。如果客户拆下Rp电阻器,只让INT FLOW输入 热敏电阻,原理图是否正常?  

       我们是否还需要提供RS和RP计算工具? 谢谢你。  

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要了解原则,请参阅以下描述。

    8.3 Tm2蓄电池温度监控

    bq2407x通过测量TS和VSS之间的电压来持续监控电池温度

    销钉。 内部电流源为最常见的10 kΩ 负温度系数提供偏置

    热敏电阻(NTC)(参见图4)。 该设备将TS引脚上的电压与内部V (LTF)和进行比较

    V (HTF)阈值,用于确定是否允许充电。 一旦温度超出V (LTF)和V (HTF)阈值

    检测到时,设备会立即暂停充电。 设备通过关闭电源暂停充电

    FET并保持计时器值(即计时器不会复位)。 当温度恢复时,充电将恢复

    至正常范围。 103AT型热敏电阻的允许温度范围为0°C至45°C 但是,用户

    可通过添加两个外部电阻器来增加范围。 参见图5



    此致。