This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/BQ5.1025万:占用空间问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584135/tina-spice-bq51025-footprint-problem

部件号:BQ5.1025万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你能处理吗?

我们需要多少钱?



您好!

我使用BQ5.1025万进行9 - 10V的无线充电。

BQ5.1025万的开发板(PWR649A)使用孔径0.152 mm (6mil)(图1和图2),但我的PCB设计公司只能制造大于0.2 mm (8mil)的孔径。 我可以使用孔径0.2 mm 吗? (图 3,4, 5,6)



(图 1 - PWR649A)

(图 2 - PWR649A孔尺寸)





(图 4 - 我的主板中的BQ5.1025万占用空间)- 2D模式



(图 4 - 我的主板中的BQ5.1025万占用空间)- 3D模式



(图 5 -我要使用的孔尺寸)

(图 6 - SCH)



如果我不将SCL&SDA与地连接,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好连接到接地或上拉,我们希望防止在输入时产生错误触发器的噪音。 但这是I2C信号,噪音需要很高才能引起问题。