This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:TS/CTRL错误导致从BQ5.0002万EVM-607到基于BQ5.105万B的定制接收器的电源传输停止

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584938/bq51050b-ts-ctrl-error-causing-power-transfer-stops-from-bq50002evm-607-to-custom-made-bq51050b-based-receiver

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件: BQ50.0511万ATPS6.3051万

大家好,

我之前也曾发布过,但未能获得关于我的错误的令人满意的解释。

我正在测试我的定制BQ5.105万B接收器,该接收器正在使用 BQ5.0002万EVM-607 Tx加电。 下面是我的初始示意图:


我正在使用 732-6211-ND (7.5uH) Rx线圈(尽管原理图中的盖子用于8uH线圈::这是否有很大区别?)

问题在于:当我启动BQ5.0002万EVM-607 Tx (Rx线圈放在顶部)时,我听到蜂鸣器声,绿色LED闪烁(大约1.25Hz),表示正在传输电源。 Rx板上的充电LED指示灯也会亮起。 这种情况会持续几秒钟,然后绿色LED (D6)停止,D5 (红色LED)亮起,Rx上的充电LED也会停止。 这意味着发生了一些错误(我无法确定错误是什么)。

下面是我获得的示波器捕获(Vrect为黄色,V_TS为绿色):

D5 (红色) LED在电压下降时亮起。 如果我们看到数据表,它似乎是TS_GND故障。

Bill (TI的应用工程师)建议将R_FOD从140欧姆增加到Tx EVM上的R23短路,以禁用FOD功能。

I对Tx EVM上的R23短路,并将定制Rx板上的R_FOD从140欧姆增加到1000欧姆,但问题仍然相同。

我已经使用已放电和半放电的3.7V锂离子电池进行了测试。 相同的错误

我尝试在蓄电池端子上施加40mA负载-同样的错误

经过几次尝试后;现在,即使自定义Rx板上的充电LED指示灯也已停止亮起,而之前的LED指示灯至少亮起几秒钟。

请在这方面帮助我。 我真的需要让它尽快工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muhammah
    查看bq50.0511万A数据表表表2,它将列出故障和重试间隔时间。 两次重试之间的时间将指示哪个故障命令TX关闭。 EPT-0x值可以与bq5.105万B表1进行比较,以确定要查看的区域。 TS温度过高(或低于)将关闭TX 5分钟(时间由TX决定)。 过温端功率传输为03 (EPT03),TX数据表表2。 如果我们查看RX表1,EPT03是值0x03,右侧标识了条件。

    您对TX R23所做的模块将排除FOD作为故障条件的原因。

    在上述范围中捕获V-Rect不正确。 我们看到在控制错误数据包的命令下电压增加,然后下降。 这可能与打开输出电压有关。 “Out”(退出)应关闭,直到V-Rect达到约7V,但不应通过此循环。
    Out和V-Rect是什么样子?

    此外:
    1) 仅使用输出上的电池或电池仿真器进行测试。
    2) 断开TPS6.3051万,直到电池充电器正常工作
    3) PCB如何显示此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bill:
    再次感谢您的善意回复。
    以下是您最后3个问题的答案:
    1.我只使用了开机自检中提到的电池
    2.这是我调试的第一步;我断开了TPS6.3051万
    3.我只制造了1个PCB;不久将会制造更多的PCB进行测试。 您是否怀疑IC存在任何问题或什么问题?

    这是包含BQ5.105万Q IC及其组件的顶层。P1是我放置线圈的位置,P3是我放置电池的位置。

    输出电压是什么意思? 您的意思是BAT电压吗?

    还有一件事是,我所有与线圈相连的电流帽都是50V的额定值;其中一些电流也是16V (我认为这很好,因为在TIDA-0.0329万设计中;TI也使用具有相同IC的16V电流电流帽)。

    与线圈连接的电瓶盖的错误值(因为LS和LS'与我计算的电瓶盖值不准确)是否是个问题?

    我还会使用另一个商用Qi投诉接收器测试接收器。

    附件是包含项目所有Altium文件的zip文件,包括原理图,顶层,底层等

    Thankse2e.ti.com/.../4186.WPT_5F00_Compact_5F00_v3_5F00_March29.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压是什么意思? 您的意思是BAT电压吗? ---在范围捕获中,是的,在其它设备上,它是BAT (bq5.105万)。

    您是否怀疑IC有问题或什么问题?---我见过PCB的装配问题,如焊接接头损坏和部件缺失。

    与线圈连接的电瓶盖的错误值(因为LS和LS不是我计算电瓶盖值时所用的精确值)是否会成为问题?--我看到的是一个大问题,而不是一个小问题。 调谐可能会被关闭一小段时间,设备将会启动。

    感谢您现在查看这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Bill:
    我对解释LED持续时间有一些疑问,以了解错误原因:
    请参考我在原始帖子中发送给您的范围捕获回答以下问题:
    1.您将重试称为什么? 在范围捕获中,1个大盒子为1秒,然后
    A)我可以看到,在大约0.5 秒间隔后,电压从5.5V下降到3.3V,然后再次上升到5.5V。
    B)我们还可以看到,从大约5V大幅下降到0V,然后再次上升。

    我应该将什么解释为重试间隔?

    表2中"立即"期限的含义是什么?

    3.某些重试持续时间与表2重叠。例如EPT-02和EPT-06 (均为无限)。如何区分这些故障?

    期待您的帮助。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表2中的“立即”持续时间是什么意思?--- TX将在大约40mS时关闭并重新启动,因此“立即”持续时间大约为40mS。
    某些重试持续时间与表2重叠。例如EPT-02和EPT-06 (两者都是无限的)。如何区分这些故障?---无限的将不会重新启动,TX将关闭且不会重新启动,直到输入电源重置。