This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万:用于TFT的背光驱动器

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585400/tps61194-back-light-driver-for-tft

部件号:TPS6.1194万

您好,团队:  

我的客户正在使用 TPS6.1194万PWP进行显示屏背光驱动

他不确定此部件是否可用于下面提到的TFT屏幕  

您能否告诉我们如何检查此兼容性,同时请告诉我们我们是否可以继续处理此部件  

e2e.ti.com/.../TFT40.024万_2D00_6_2D00_E_2800_5.0D_2900_v<xmt-block0>28001.029001.0 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里进行任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,您好!

    这是一个LED背光显示屏,TPS6.1194万可用于驱动此显示屏的背光。

    我检查了您所附的规格,每串需要30mA,有两个串,串的最大正向电压降为35V。 TPS6.1194万符合所有这些要求,因此可以使用。

    此致,

    辽卡

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的聊天:

            TPS6.1194万的数据表未满,我已通过邮件向TI要求,但没有任何反馈,请您仔细检查并向 我共享完整的数据表,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    TPS6.1194万的完整数据表现已发布到Web上。 您可以通过Google搜索或在以下链接中找到。

    此致,

    辽卡

    www.ti.com/.../tps6.1194万-q1.pdf