This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:太阳能充电控制器应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578791/bq24650-solar-charge-controller-application

部件号:BQ2.465万
主题中讨论的其他部件: TPS6.1041万PMPBQ2.5505万BQ2.557万

您好,  

 此查询与BQ2.465万有关,其中它用作电池的太阳能充电控制器:锂离子3.7 电压,4400mAH。   (这适用于超声波流量水表应用。)

主充电源通过太阳能电池板:3.5 -9伏

由于TPS6.1041万用于升压拓扑,因此BQ2.456万的最小VCC为5伏,电池电压为3.7 伏。 附图  

请帮助澄清以下问题:-

1) 我们是否可以在升压拓扑中连接TPS6.1041万以从电池获得所需的5伏电压(仅为3.7 电压和4400 mAh),而不会妨碍或干扰BQ2.465万充电    控制器的主要功能,即电池检测,唤醒,电流感应和控制器的其他重要功能?

2.) 通常情况下,MPPSET的最佳值是什么。 根据 BQ24XX系列电池充电器计算工具,它显示1.2V最佳固定电压,请说明

3) 为所连接电路的太阳能电池板充电期间的最大电流将消耗连续或间歇的电流?

4.)睡眠,唤醒和重新连接期间消耗的电流。 我们是否仍然可以控制所附示意图中的所有这些功能?

5.)请为示意图建议优化点,该示意图支持3.7 伏特4400 mAh锂离子电池(并联3.7 伏特2200mAh 2电池),具有所有内置安全功能,如过度充电保护,深度放电保护 等,或者我们是否可以使用没有这些内置安全功能的简单电池?

6.)我们是否可以根据需要使用外部微控制器来控制TERM_EN来关闭或控制控制器?或者我们是否可以通过任何其他方式对其进行最佳控制?

7.)优化R9-R10,R3-R4,R1-R2以获得上述电池规格和最适合的太阳能电池板? 太阳能电池,半面板是什么意思?

8)  热敏电阻组件是可选的还是必需的? 哪种方法可以优化整个原理图而不影响其功能?

 

 

e2e.ti.com/.../solar-charge-controller-_2800_002_2900_.pdf</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1. BQ2.465万正常。
    2. MPPSET调节电压为1.2V。 通常VMPPT = 70~80 % 浮动电压。请检查您的太阳能电池板规格。
    3.连续
    4.是的,但您应该禁用升压转换器。
    5.蓄电池的端接电压是多少? 4.2V? 如果是,请将FB电阻网络设置为4.2V。
    6.您可以控制Q3关闭。
    7.R1-R2蓄电池的端接电压是多少? 4.2V? 如果是,请将FB电阻网络设置为4.2V。 R3-R4请提供太阳能电池板的VMPPT。 R9-R10正常
    8.如果电池没有热保护,则必须执行此操作;如果是,则为可选操作。
    Alen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alen,您好!

    感谢您的澄清。 我们之所以采用BQ2.465万,是因为我们无法获得任何其他可与较低VCC (3V左右)配合使用的充电控制器IC。 我们希望通过蓄电池(和升压调节器)而不是太阳能电池板为充电控制器IC (BQ2.465万)供电。 由于各种环境条件,太阳能电池板无法生成所需的电压和电流。 我们考虑的面板功率也非常低(PMP<1W约值;VMP=4.8V,Imp=200mA),因此在正常照明条件下,它将产生非常低的电流。 在低光照条件下,面板将产生更低的电流(小于5mA)。 因此,我们希望通过蓄电池和升压调节器为BQ2.465万供电,该调节器可以持续为其工作提供电压,我们将根据需要进行更好的控制。

    我们正在设计系统(包括电荷控制电路),其使用寿命至少为10年。 考虑到这些产品要求,您能否澄清以下疑问?

    1)请告知我们是否必须避免通过蓄电池和升压调节器供电,并且只能通过太阳能电池板供电。
    2)如您所知,每天晚上太阳能都将为零。 如果BQ2.465万由应用图中所示的太阳能电池板供电,则BQ2.465万每天早上都会通电。 此外,只要面板光线不足(在夜间/多云等情况下),它也可能会关闭。 我的理解是否正确? 每天早上(早上6点左右)打开BQ2.465万的电源,晚上(下午6点左右)关闭电源,是否正常?
    3)如您所知,我们使用规格为3.7V,4400mAh的锂离子电池。 它只能充电4.2V。 因此,我们不能使用3.7V电池直接为BQ2.465万供电,因此使用升压调节器TPS6.1041万。 请建议此连接方法是否正确。 是否有更好的充电控制器和升压调节器可供我们选择?
    4)您是否可以推荐任何其他可通过3V电源自行供电的充电控制器? 这样,我们就可以避免升压调节器,从而提高整体功率效率。
    5)如数据表应用图所示,为什么SRN和GND之间需要10uF?
    6)在数据表中,为什么会提到I (BAT)蓄电池放电电流? 这些电流到底是什么? 根据应用图,电池不为BQ2.465万供电。 那么,为什么蓄电池必须提供这些电流?
    7)在数据表中,IAC=25mA。 这是BQ2.465万电路的极高电流消耗。 Qg_total = 10nC [1]是什么意思? 我们无法在每天的全天时间内提供25mA的电池连续电流。 请建议如何降低此电流。
    8)在我们的示意图中,BQ2.465万正在从蓄电池获取电力。 整个BQ2.465万电路在充电和睡眠条件下需要多少电流(大约)?
    9)我们担心BQ2.465万电路消耗的功率会更高。 您能建议如何降低它吗?
    10)设计的L0 (22uH)和C0 (10uF)值对于0.5A的充电电流是否正确?
    11)据我所知,VFB决定VREG (调节电压)。 此外,VRECH = 4.15V (比4.2V的VREG低~50mV)。 如果VFB > VRECH,则表示电池已充电至可能的最大电压。 因此,当电池无法预充电时,为什么流程图(数据表中的图14)指示为故障? 我无法理解故障情况。 第8.3 4节指出了与此流程图不同的地方。 您能澄清一下吗?
    12)我们的应用是否需要在输入端安装2.2uF和2ohm的部件? 我们将在输入端连接太阳能电池板,BQ2.465万通过蓄电池和升压调节器供电。

    谢谢,此致,
    Vikas Chandra Rao。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    好问题!
    根据您的描述,我认为我们的能量收集充电器bq2.557万/bq25505更2.5505万更好。 因为在光线不足的情况下,BQ2.465万的功耗会高于充电。 电池电量会随着充电而降低。 您需要一个额外的控制器来在夜间禁用升压转换器。

    您可以使用足够5V容量的齐纳二极管来夹紧Vin。 能量收集充电器可在低光照下提供低IQ,低启动电压和高效率。 您可以在我们的官方网站上看到数据表。
    您能否提供太阳能电池板的技术文档?

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alen,您好!

    感谢您的建议。

    BQ2.5505万看起来需要两种不同的电池,我们认为这会使产品过度使用。 因此我们只检查了BQ2.557万,它看起来静态电流小于1uA,这是好的。 我们对这一集成电路几乎没有其他疑问。 请予以澄清。

    1) BQ2.557万的输入最大电压高达5.1V。 而面板可根据光照条件产生更多电压。 根据您的建议,我们可以在输入端安装齐纳二极管。 但我们担心,电压与专家小组的VMP电压非常接近,即4.8V。 由于公差(温度等),输入端电路操作可能存在一些问题。 请建议如何克服这些问题。
    2)我认为BQ2.557万需要VBAT_OV设置大于VIN_DC (根据数据表的6.3 注释2部分)。 对于我们的应用,VBAT_OV = 4.2V,而VIN_DC可高达4.8V。 如何在此IC中设置VBAT_OV?
    3)最大输入功率范围似乎为510mW。 但是,如果阳光充足,太阳能电池板可产生超过此功率的功率。 我附上了我们所追求的太阳能电池板的数据表。 请建议我们如何将此太阳能电池板与BQ2.557万配合使用。
    4)在VMP=4.8V的情况下,我们可以使用的BQ2.557万的最大充电电流是多少?

    您是否可以将此讨论保密(不向公众公开),因为我们将进一步分享更多有关我们产品/功能的信息?

    谢谢,此致,
    Vikas Chandra Rao T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen,您好!

    随附太阳能电池板的光谱表和IV曲线。 我们正在寻求并行使用两个这样的面板,以便从阳光中获得更多电力,从而为我们的3.7V,4400mAh锂离子电池充分充电。

    我们需要一个充电控制器,它可以与太阳能电池板一起工作。 我们将在阳光较低的区域(由于阴凉区域,多云区域等)或阳光较强的区域(例如阳光较强的区域)安装产品。

    考虑到这些问题,请澄清上述疑问。

    谢谢,此致,
    Vikas Chandra Rao.e2e.ti.com/.../Specs_5F00_MPT4.8_2D00_150.pdfe2e.ti.com/.../MPT4_5F00_5.631万B2DDA7C2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Vikas Thukuntla75"]
     
    1) BQ2.557万 的输入最大电压高达5.1V。 而面板可根据光照条件产生更多电压。 根据您的建议,我们可以在输入端安装齐纳二极管。 但我们担心,电压与专家小组的VMP电压非常接近,即4.8V。 由于公差(温度等),输入端电路操作可能存在一些问题。 请建议如何克服这些问题。

    [/引述]

    该设备能够处理4.8V电压。 我的问题是面板的断路电压规格。 6.4V超出此设备的绝对最大规格。 这是关于IC内部MPPT功能的问题。 设备将在短时间内对输入进行开路采样。

    为避免这种情况,您可以禁用内部MPPT以取消激活它或从外部控制MPPT。 有关详细信息,请参阅数据表的7.3 第1节。

    [报价用户="Vikas Thukuntla75"]


    2)我认为 BQ2.557万 需要VBAT_OV设置大于VIN_DC (根据数据表的6.3 注释2部分)。 对于我们的应用,VBAT_OV = 4.2V,而VIN_DC可高达4.8V。 如何在此IC中设置VBAT_OV?

    [/引述]

    是的,VBAT_OV必须大于VIN_DC,因为此IC设计用于升压拓扑。

    VBAT_OV设置您的过压设置,这也会设置您在VBAT上的输出电压。 这可以通过两个外部电阻器(ROV1和ROV2)进行设置。 请参阅BQ2.557万数据表第15页上的7.3 3部分。

    在同一页面上,请 注意 "注意"注意事项,该注意事项会在VIN > VBAT/Vstor时说明这种情况。

    [报价用户="Vikas Thukuntla75"]


    3)最大输入功率范围似乎为510mW。 但是,如果阳光充足,太阳能电池板可产生超过此功率的功率。 我附上了我们所追求的太阳能电池板的数据表。 请建议我们如何将此太阳能电池板与 BQ2.557万配合使用

    [/引述]

    我不建议为此设备输入超过绝对最大规格的功率。 功能无法保证高于ABS最大规格。 让我再考虑一下这个问题。 您可能需要考虑使用 BQ2.557万中的两种。

    [报价用户="Vikas Thukuntla75"]


    4) 在VMP=4.8V的情况下,我们可以使用的BQ2.557万的最大充电电流是多少?

    [/引述]

    数据表显示充电器的最大逐周期电流限制为285mA。 这适用于0.5 至4V范围内的VIN。 输出设置为4.2V。 我会使用此规格。

    [报价用户="Vikas Thukuntla75"]


     您是否可以将此讨论保密(不向公众公开),因为我们将进一步分享更多有关我们产品/功能的信息?

    [/引述]

    这是一个公共论坛,因此如果您想对其保密,我们应将其发送到电子邮件讨论。

    此致,

    如果您的问题已成功回答,请点击下面的"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joe:

    感谢您的澄清。

    1. 目前尚不清楚如何瞬间处理太阳能电池板的断路电压6.4V。 此外,问题不仅仅在于断路电压。 无论何时阳光充足,面板都会产生超过5.1V的电压。 输入保护齐纳二极管不能完全满足5.1V的最大输入电压,因为我们将使用各种严格的公差。 因此,在各种工作条件下,低工作公差可能会损坏BQ2.557万。
    2. 每当阳光充足时,VIN_DC (>4.8V )始终大于VBAT_OV (4.2V)。 这种情况在一天的大部分时间都发生。 根据数据表(7.3 .3)中的“小心”通知,电池似乎永远不会充电。 这样,我们将永远无法为电池充电。 这是一个问题。
    3. 我们的应用程序是一个成本敏感的应用程序。 我们将无法考虑BQ2.557万的两个部分,除非它是强制性的。 是否没有其他IC可以满足我们的需求?


    我们如何将此讨论用电子邮件进行讨论,而不是用公共论坛?

    此致,
    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队:

    你能否尽早回答我的上述问题? 如果您需要我提供任何信息,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Vikas Chandra Rao T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一讨论已转移到论坛外。 我将关闭此帖子。

    -Joe