This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8911万:回扫输入电压=500V直流,输出电压=48V直流/100mA

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579142/ucc28911-flyback-vin-500vdc-vout-48vdc-100ma

部件号:UCC2.8911万
主题中讨论的其他部件: UCC2.871万UCC2.872万UCC2.8722万

尊敬的各位:

我需要设计一个反向隔离转换器,其输入电压为150-500V直流,输出电压为48V直流/100mA。

既然UCC2.8911万内置了700V MOSFET,我想:为什么不使用它呢?

不幸的是,由于输入数据超出限制,我们无法使用网络平台,因此我开始按照数据表中的示例进行设计:我将pri-sec比率固定为2.5 ,以避免VDS超过700V,并将sec-aux比率固定为20V。

根据我的计算,我发现了LPI_MIN=3,5mH,所以我制作了一个N87-EFD25变压器(尺寸过大),NPRI=54圈(Bmax约200mt)。

我用LCR仪表测量了佳沛,发现6 mH (>3,5mH)。

我把变压器放在一个简单的电路板上,UCC2.8911万配置为反向转换器,但结果并不是很令人鼓舞:这种行为非常不稳定,它只在特定的输入电压和输出负载下启动,而当Vin大于180时,它停止(但Vcc永远不会达到25V!!)

使用变压器Wurth,其性能要好得多,但它只能在无负载的情况下启动(一旦启动,我就可以增加负载),输出电压会根据负载而变化。

有人能告诉我什么错了??

谢谢!

Alberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    我将该规格放入UCC2.8911万的计算器工具中,推荐的变压器电感为1.1mH。 计算器还建议使用4.87 的主回转比与辅助回转比。

    我认为您在使用UCC2.8911万时可能会遇到问题,使用500V直流输入电压并尝试设计变压器,以使反射电压和高频电压峰值保持在内部MOSFET的700V额定值以下。

    您应该考虑UCC2.872万或UCC2.8722万控制器,它们可以驱动高电压BJT,与FET器件相比,可以获得额定电压为1000V的器件,从而降低成本。 如果您更喜欢使用FET电源开关,那么UCC2.871万是一个不错的选择。

    www.ti.com/.../toolssoftware
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,
    感谢您非常快速的回复。
    我有几个关于您的答案的问题:
    1)工作台计算器不允许我使用UCC2.8911万设置Vout >25V。 您是否有另一个计算器,可能是Excel文件?
    2)由于计算器不允许我设置Vout = 48,我写了Vout = 24V和Iout = 0.3 (我的目标是制造一个串联2个次级24V/0.15A的变压器)。 通过这些数据,我发现了LPARI=3.48mH。 您认为这种方法是错误的吗?
    3)按照以上计算器的方法,我建议使用一个带磁芯B6.6307万G000X187的变压器:它是E16 N87无耦合磁芯。 它的Al是1000nH,而计算器显示Al=113nH。 为了获得此类AL,我是否应该手动缝隙核心?
    4)我使用工作台检查了UCC2.872万 (设置Vout = 24V/0.3A,因为Vout限制为25V),但它告诉我无法完成(占空比超过...)。 您是否确认UCC287xx适用于电压和电源(针脚约7W)?


    我期待您的反馈。
    谢谢,此致,
    Alberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    3月份回复时,我们会发出"不回复"的呼吁! 我不知道发生了什么,我通常会收到系统驱动提醒,但我没有回复。

    UCC2.8911万的Excel计算器位于 http://www.ti.com/product/UCC2.8911万/toolssoftware

    48V输出(0.3A或0.15A)的额定电流是多少? 如果您设计两个串联的24V次级电流,则每个次级电流都需要承载总输出电流。 当辅助节点串联时,只会增加电压。

    请注意UCC2.8911万的最大功率能力与您尝试达到的功率相比。

    要自己制造原型变压器,您必须自己将芯线缝隙,或者您可以向Wurth-Midcom或Renco等制造商索取样品。

    我需要在工作台上检查UCC2.872万。 UCC2.872万还有一个Excel计算器,位于 http://www.ti.com/product/UCC2.872万/toolssoftware

    此致


    彼得