This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.51万:电源定序查询

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581021/tps65100-power-sequencing-query

部件号:TPS6.51万
主题中讨论的其他部件: TPS6.515万

您好,团队:

您好,团队:

我们选择了Leadtech的TFT LCD显示器。

我们计划使用 TPS6.51万三路输出稳压器电源。

 

  • TFT LCD显示器的功率定序为AVDD(Vo1)和VCO(Vo4)-->Vneg(VO2)-->VVPOS(Vo3)

  • 但我们的稳压 器TPS6.51万将提供AVDD(Vo1)-->Vneg (VO2)-->VPS(Vo3)-->VCOM

 

在这里,我们可以通过任何方式更改电源顺序,或者建议使用第1点中所示的电源顺序部分

谢谢你  

 

 

是否可以将TPS6.51万 定序更改为LCD功率定序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,团队:
    请帮我解答这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,团队:

    还能提供关机顺序吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!


    TPS6.51万的自动开机顺序与您的要求一致,断电顺序取决于不同的负载电流和输出电容。 在负载开关的帮助下,可以从外部修改开机顺序。
    为了帮助您选择最合适的解决方案,我需要更多信息。 对电压和负载值(VIN,AVDD,VGH,VGL,VCOM)的偏置有哪些要求?

    此致,
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara,您好!

    请查找随附的LCD数据表。  VIN,AVDD,VGH,VGL,VCOM电流和电压值为given.e2e.ti.com/.../LTK070C33A001T2017.0309万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vinoth,

    很遗憾,根据这些要求,我不能推荐其他部件。

    此致,
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vinoth,

    请看一下带有离散VCOM缓冲器的TPS6.515万。

    此致,
    布里吉特